This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

主机无法识别c6678



您好,

我将自己设计的板卡插到PCIe插槽后,主机无法识别板卡(EVM可以)。

请问是什么问题引起的?

谢谢!

  • 对照PCIe boot mode下对boot pin的配置要求,测量各个管脚的状态是否正常。

  • 您好,

    我们现在想通过IBL-NOR Flash(IBL烧写到EEPROM中)的启动模式启动板卡,同时使用PCIe连接DSP和主机。现出现了上述问题,请问出现问题的原因是什么?

    是否需要在IBL中加入PCIe的配置,如果需要怎样配置(是否有参考)?

    谢谢!

  • 在上电起来后你的板卡配置的是什么boot mode?如果不是PCIe boot,则上电后需要额外软件配置好PCIe,之后才能在PC上枚举到PCIe设备。

    你这里为何一定要用IBL Nor-flash boot?其实C6678提供的ROM PCIe boot,配置为PCIe boot后上电起来RBL自动会配置好PCIe,PC即可枚举到设备,然后通过PCIe加载DSP程序即可。

  • 您好,

    因项目需求,板卡配置为IIC-NOR Flash boot mode(IBL烧写在EEPROM中),因为PCIE启动模式需要host向板卡发送数据和命令,项目需要板卡自启动,所以想要使用IBL二级加载的方法。

    那么如何在IBL中对PCIe进行配置,是否是对一些相关的寄存器进行配置?其中比较关键的是哪些寄存器?

    谢谢

  • 需要对PCIe配置,可以参考STK中PCIE project:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/47664.aspx