当RX PKTDMA要搬运一个packet时,需要根据相应的RX FLOW来进行。在用户手册中,我看到对于QMSS中的RX PKTDMA,是根据TX端描述符中的SRC_TAG_LO字段指定的RX FLOW的编号选择相应的RX FLOW进行处理。在不指定RX FLOW ID时,RX PKTDMA就默认根据RX channel的序号选择与之相同的RX FLOW进行处理。我想请问,对于芯片其他外设中的PKTDMA,比如NETCP,SRIO等等。TX端是不是也是通过这个方法指定接收端的RX FLOW的?如果不是,那接收端是如何判断RX FLOW ID的呢?