您好!
最近两天看这两种加载方式,有两个问题不太理解,望解答,谢谢。
1. 上电后,要对某些寄存器或者其他参数进行修改,是否只有通过I2C BOOT的方式,用EMIF BOOT方式行吗?如果只有通过I2C BOOT的方式,原因是什么呢?
2.SRIO BOOT方式是否都要结合I2C BOOT方式,因为SRIO BOOT方式下,上电后Device ID被默认配置成0xFF或者0xFFFF,如果另一个端点也是DSP,那Device ID不是重合了。如果要改Device ID,是否只有先通过I2C BOOT方式修改,修改后再进入SRIO BOOT模式。