This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm8127和imx136的问题



上图为用DCC抓的RAW数据图象,明显有很多横条纹。

以上为ti-2a处理后的图象。灰蒙蒙的是因为光圈调得过大,但光圈调得稍小后,就会出现如RAW数据的横条纹。

这个是IMX136SENSOR板输出的行场波形,感觉有得场没行,而有些行又和场信号重叠,这可能是产生横条纹的主要原因。我用的是DM8127的IPNC_RDK_v3.5里面的配置。将IMX136选项加入DM8127cpu里面即可。

以上为象素时钟输出波形,频率为74.25mHZ,但幅度太小,这能有效地将有效象素打入DM8127的ISS端吗?

另外这个SENSOR板是我根据IMX136原理自制的,表面上看不出毛病,配置下载感觉也正常。附图是我的SENSOR板原理图,

如有错误,请指正。

SCHEMATIC1 _ IMX136_V1.pdf
  • 这是我才从Ti网站查到的资料,为什么数据从12位变到15位?

  • 的确比较奇怪。

    你还是能够看到图像的,这样的话时序似乎是好的。这个时候DCC应该没有道理抓到有问题的图像吧?

    调整光圈造成图像错乱, 你是否可以关掉DM8127上的AE再试,或者关掉sensor上的AE? 想在看看具体问题会在哪边。

  • 这是用APPRO的白平衡后IE端得到的图象。lvds324的配置寄存器0xa做了以下改动:1.d_slew_rare改成

    baseline;2.象素时钟频率CLKOUT由116mhz--160mhz,改为62mhz--120mhz(满足30帧74.25mHZ),现观察象素时

    钟幅度大了一倍,峰峰值1VPP。图象明显改善,且较小的光圈时也能看清图片。但关断光圈和RAW数据图象,仍

    无明显改善。RAW数据如图一所示。下面我做一下,关AE的情况。