This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DM642利用片上内存实现视频采集显示的调试问题呢



由于画PCB时的失误,导致SDRAM芯片的电源和地画反了,所以板子没有SDRAM,目前利用片上内存L2的256K实现了视频的采集和显示的通路联通,不过有很大的问题。

采集的A\D用的是5150,显示用的是7121。首先说明的是,显示图像时乱码,就是噪声点,然后在显示屏上显示的图像会随着采集镜头的光线和图像的变化进行变化,仅仅是变化,根本看不出来是图像。

然后利用CCS3.3的内存图像看图的方法,看到采集到显示内存的图像为以下的样子。

这个是在内存里用CCS看到的采集内存的图像

问题来了,这个图像出现的问题,是因为什么原因导致的呢,现在很迷茫啊,这个东西调了好久了,都弄不明白,是VP口的那些参数的问题呢,还是DMA的设置,或者是视频通路的噪声点的问题啊,求大神帮忙看一下吧。