专家好:
最近在试网口启动,上电前已经转换好了.eth的应用程序文件,把开关拨成lendian=1,bootmode[0:12]=010 0001 0011 10,PCIeMode=00;上电后用wireshark抓到了6678往外发的BOOTP包,此时显示的src ip 也就是 6678的IP为0.0.0.0,无法向其发包,然后使用ARP -s 912.168.1.2 MAC_addr命令对其IP进行绑定,收到的BOOTP包仍然是0.0.0.0的IP,这是为什么呢?还需要做什么吗?
另外想问一下,网口启动与eeprom里的ibl有关系吗?
谢谢!