本人所在单位每年使用TMS320C6713GDPA200大概200片左右,由于时代久远,好几个560的仿真器都不是很好用了,而且现在这个芯片也处于停产的边缘,重新购买仿真器不太划算,故打算求助下万能的论坛达人,给力的TI员工,如何实现给全新的TMS320C6713GDPA200芯片在不用560或者510或者其他仿真器的情况下,下载程序。
我能提供的是重新画PCB电路板,外部有FPGA可以使用
可以使用串口,并口,各种口,只要是能下载程序就行
我的要求是
1:只要每个全新的TMS320C6713GDPA200只要下载一次程序即可,不用调试,但是后续每年会对DSP程序升级一次
2:除了重新画PCB的成本外,不使用仿真器下载程序的成本应小于购买新仿真器的成本(5000元人民币)
我的尝试是
不能用串口烧写flash的方式,因为第一次配置串口也要用到仿真器
不能将flash烧写好了程序后再焊接到电路板上面,因为以后每年要有一次升级,虽然频率很低,但是总不能每年重新换个flash吧
我的思路是
将DSP的JTAG口连接到FPGA的IO口上面,FPGA通过串口连接电脑,电脑将要烧写的hex文件通过串口助手发给FPGA,之后FPGA通过模拟JTAG的时序,对TMS320C6713GDPA200实现程序的下载。
给位领导,各位专家,我的想法靠谱吗,可行吗
如果可行,请给我TMS320C6713GDPA200的JTAG通信协议及必要的文档说明