您好:
我在C6678 烧写应用程序到NAND中遇到一点困难,请详细指教。
首先,我使用的软硬件是:mcsdk_2_00_00_beta2 ;ccs_base_5.1; evm6678L
我自己写了一个应用程序,烧入NAND中,然后同过NAND来启动。
在这个过程中我的步骤是:
(1)在CCS5.1中生成了.out文件,并且还仿真过,其结果与我预期的结果相符。
(2)然后按照C:\Program Files\Texas Instruments\mcsdk_2_00_00_beta2\tools\boot_loader\examples\i2c\nand\docs中readme的说明一步一步往下走,最后在CCS控制台上也出现了烧写成功的提示语,可是在我重启板子后用NAND启动时,没有任何反应,更不能理解的是板上的LED灯一直在亮着。
然后我有按照论坛上www.deyisupport.com/.../5977.aspx%E7%9A%84%E6%96%B9%E6%B3%95%E9%87%8D%E6%96%B0%E7%83%A7%E4%BA%86%E4%B8%80%E9%81%8D,情况还是一样的。
还有在我的安装目录下没有C:\Program Files\Texas Instruments\mcsdk_2_00_00_beta2\tools\boot_loader\ibl\doc的readme里面所说的i2crom_0x51_c6678_le.dat和i2cparam_c6678_le.out这两个文件。
请各位多多指教,谢谢!