用DCC Tool的VNF插件调试LDC,输入是采集的YUV文件,运行插件后弹出的界面中显示YUV图像是黑色的,并没有显示输入的YUV图片,试过YUV420和YUV422,请问这是什么原因导致的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
如果你有DM36x的ITT工具,可以使用里面的LDC调试模块,我试过是可以正常使用的。
Hi MengHaiYan ~
IPNC RDK 3.8.x ,处理器是DM385,有ITT,不然也没法Capture YUV数据到DCC,是不是和Windows系统有关?
Update一下
今天用XP测试了一下,是一样的,安装了VS2010的x86_redist,MCRInstaller 7.13,DotNetFrameWork_4.0,DCC启动后,加载LDC_VNF的PlugIn,选择.yuv文件,但是这个YUV文件是NV12的,在DCC左下侧预览是错误的,Load这个.yuv,然后Run_PlugIn,弹出一个运行界面,预览的区域是黑色的,点击Simulate,就Crash了。
请问这个是什么原因造成的?
VampireDaVinci 说:Hi MengHaiYan ~
IPNC RDK 3.8.x ,处理器是DM385,有ITT,不然也没法Capture YUV数据到DCC,是不是和Windows系统有关?
你好,
我的意思是用DM36x的ISP调试工具ITT。不是说的DM385的IPNC软件里面的ITT server。
Hi Chris
我们没有这个 ITT For DM36x 。。。
你那有没有appro的8127或者38x的ipnc? 帮我做个CrossCheck行吗?
在E2E看了看,很多人在用DCC调试DM385或者DM8127的LDC时候,DCC就会Crash掉,是不是YUV是NV12的就不行啊?
hi Chris
我现在怀疑是RAW格式或者YUV格式的问题,您能否上传一个能在DCC的LDC-VNF运行的YUV文件和2A Tune的RAW文件给我?