Hi, 大家好,
我新来的, 第一次发贴求助,希望大家给小弟指点迷津.....
我是基于 RDK 3.5 的版本, 调试 dm8127 + ad9923a + icx274 , 其实有另外一个同事已经调试成功, 能看到图像, 色彩也细调过了, 问题就是有流畅度不够,
这说明硬件是好的, 底层内核驱动和 ad9923a 也正常工作了, 然后我基于他的内核, 按照原RDK 的模块化思想重新整了个上层系统, 把原来的 i2c 通讯去掉, 加上了SPI 通讯, 到目前在IE中看到的图像是很黑的, 我把镜头取下来, 直接用手电筒对着 icx274 照, 在IE中是可以看到手电筒的光照在移动的,
问题就是在 白天自然光下, IE 预览中一片漆黑, 我认为是 ISS 中某几个 寄存器没设置正确, 我附了一张图片, 麻烦大家指点一下小弟, 非常感谢了!
图为附件的图片, 我打开了 gamma correction 才是这样亮, 没打开就是一片黑
小黄