This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM368 Appro IPNC使用SD卡烧写ubl、uboot报错No ETH PHY detected!!!



工程师,您好!

             我使用Appro的DM368 IPNC,由于板子没有拉出串口启动开关,而且CCS烧写的效率又太低,所以我尝试使用SD卡烧写uboot和ubl文件,然后再从nand启动。 我参考了TI Wiki上的SD card boot and flashing tool for DM355 and DM365来制作启动的SD卡,这些过程都还算顺利。

           我把SD卡插入板子,并从SD卡启动,选择“2-install”,然后从nand启动,但是报错No ETH PHY detected!!!,具体信息如下:

DM36x initialization passed!
TI UBL Version: 1.50
Booting Catalog Boot Loader
BootMode = NAND
Starting NAND Copy...
Valid magicnum, 0xA1ACED66, found in block 0x00000019.
DONE
Jumping to entry point at 0x81080000.


U-Boot 1.3.4 (May 22 2009 - 11:25:39)

I2C: ready
DRAM: 128 MB
NAND: NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
256 MiB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment

In: serial
Out: serial
Err: serial

EEPROM @ 0x50 read FAILED!!!
No ETH PHY detected!!!
ethernet init failed!

想请教工程师,这个问题应该如何解决?有什么建议吗?谢谢!!!

  • 你通过SD烧写的这个uImage是否确认和通过CCS烧写到nand的出自同一个版本?

    你描述的现象比较奇怪,假设烧写是成功的,那么软件一样没有理由不认到phy的。

    建议你回去用CCS烧写看看是否有此问题?

    PHY找不找的到主要还是看PHY ID通常在PHY外面由跳线决定。

    你通过SD烧写nand后从nand启动,是否复位多次也都是一样的情况?是否有试过断电重启?

  • 感谢您的回复,我觉得还没有涉及到uImage,应该还是uboot和ubl的问题,因为还没有到内核启动的地方,是在uboot启动时就出问题了。

    通过SD烧写的uboot和ubl文件和通过CCS烧写到nand的uboot和ubl文件是不一样的。

    因为通过CCS烧写的ubl和uboot是板子配套的RDK里就有的,而我用这两个文件制作的sd卡启动就会出新的问题,串口信息如下:

    DM36x initialization passed!
    TI UBL Version: 1.50
    Booting Catalog Boot Loader
    BootMode = NAND
    Starting NAND Copy...
    Valid magicnum, 0xA1ACED66, found in block 0x00000019.
    DONE
    Jumping to entry point at 0x81080000.

    (就没有下文了)

    而如果我使用sd卡制作工具自带的ubl和uboot来制作启动卡,就会出现”No ETH PHY detected!!!“,像我最开始描述的那样。

    我断电重启过很多次,结果也是一样的。

    另外,我使用的是appro的dm368板子,不是evm,而sd卡制作工具里原有的ubl和uboot是针对dm365evm的,这可能导致No ETH PHY detected!!!错误吗?

    想请教一下您的看法

  • 不好意思,前面uImage是笔误。

    No eth phy detect这句,其实只是MDIO去和Phy进行通信的一个标志,可以认为是mac和phy之间配置是通了。这个不通,一般的原因就是phy id(phy addr)不匹配。

    EVM和APPRO的机器,PHY ADDR是不同的。EVM是0,而Appro是1.

    建议你可以检查一下Phy芯片上phy id的管脚是否做了上下拉,对应的phy id到底是什么

  • 恩,之前我没有注意过这个问题,我会让做硬件的同事帮我确认一下您讲的phy id问题。

    那如何解决这个问题呢?修改EVM的uboot source可以吗?

    我注意到TI的另一个帖子有相似的问题,http://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/100/p/108996/1184605.aspx#1184605

    那个帖子最后一个回复是我发的,这个帖子是修改的

    board/davinci/dm365evm.c

    /* Configure PINMUX 3 to enable EMAC pins */
            writel((readl(PINMUX3) | 0x1affff), PINMUX3);
            writel(0x00000015, PINMUX2);// use GPIO 57 - 64 加了这一句

    但在这个问题里边是GPIO60连接了ETH PHY的复位引脚,而appro的片子是GPIO50连接了ETH PHY的复位引脚,所以想请教您,

    如果我想尝试这种方法,writel(0x00000015, PINMUX2);这句应该如何修改呢?或者说您有更方便可行的方法?

                  谢谢!

  • 如果假设是Reset导致的问题,我想你可以简单地断开reset,或者手动进行reset。

    这边我个人认为phy id是明显不对的。

  • 嗯,如果说这个修改只是和reset有关的话,那成功的可能性也不会太大,但是也可以试一下。

    另外,您讲的phy  id不对,我觉得挺有道理的,但是因为我之前没有怎么了解过uboot和ubl的具体代码,所以我不太清楚这个应该怎么修改呢?

    您能给一些建议吗?

  • Jumping to entry point at 0x81080000.

    我也是到这里不动了