This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6678重映射



请问使用XMC(eXtended Memory Controller)实现重映射的目的是什么,应该如何控制?

  • 允许灵活配置物理地址与逻辑地址的映射关系,典型的应用是允许不同的core配置同一个逻辑地址映射到不同的物理地址,这样可以不同的core使用一个工程编译出一个out文件。

    具体怎么配置可以参考STK:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/47664.aspx

  • 请问STK中哪一个例子实现了多核相同逻辑地址映射到不同物理地址,从而使用一个.out执行的?