This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【急求】如何在不用bios和ipc的情况下实现多核同步?有哪些方法可以实现?



希望大家能上传个相关的测试例程代码,提前说声谢谢!

第一个问题:如何在不用bios和ipc的情况下实现多核同步?

功能目的:由core0控制core1-core7实现核间同步,以及核间少量数据传输(在200字节之内)。

之前做的项目多核之间的同步采用IPC的messsage完成的,感觉效率比较低,而且调试比较麻烦,经常出现一些bios运行异常,无从入手,而且无法添加网络通信模块,出现各种错误。

现在想通过其他方式实现较高效率的核间同步

第二个问题:
C6678有没有FFTC加速模块