下载了ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00-Linux-x86-Install.bin安装后,执行了./setup 后发现了uboot和kernel 源码, 但没有发现关于制作rootfs的源码和资料,请问有wiiki链接或pdf文档吗?安装完后rootfs的源码在那个目录里面阿?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下载了ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00-Linux-x86-Install.bin安装后,执行了./setup 后发现了uboot和kernel 源码, 但没有发现关于制作rootfs的源码和资料,请问有wiiki链接或pdf文档吗?安装完后rootfs的源码在那个目录里面阿?
这个wiki我看过,主要是下载busybox然后制作文件系统,但在安装sdk目录下面有filesystem目录,里面的文件可以解压成文件系统源文件,然后再在上面裁减制作文件系统,我问的是后面的这种压缩后裁减的制作文件系统的 流程阿?
这个你可以参考下:http://processors.wiki.ti.com/index.php/AMSDK_File_System_Optimization/Customization
或者直接根据你的应用需求手动裁剪。
mkfs.jffs2 -lqnp –e 128 -r target -o /tftpboot/rd-jffs2.bin 这个命令的参数都是什么意思啊>在文档中未找到说明.
这个百度一下就可以啊,我刚百度了一个:
NAND flash大都 采用YAFFS文件系统,请问现在SDK支持吗?还是只支持jffs2阿?YAFFS也支持,但是没有guide。
我们更推荐用ubifs