This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm8127 中 如何在 iss 中实现 SPI 通讯功能?



各位大侠,  本人在调试dm8127 的 RDK 3.5 平台 IPNC 系统, 原来 sensor是 mt9j003, 使用 i2c 通讯, 现在换成了 ad9923a , 变成 spi 通讯, 

   我在 kernel 中成功实现了  spi 与 ad9923a 的通讯,  但是在 iss 中无法调用上层 的 kernel 接口,  也无法 调用 类似 " echo xxx > yyy " 等系统命令, 所以我想只能在 iss 中实现 spi  功能, 不知道哪位大侠能指点两招给小弟,  谢谢!