TI的工程师们,你们好。
我最近需要使用AIF2 的pi 寄存器来测量光纤的长度,但是对几个寄存器以及部分测量原理不太清楚。
我使用的是C6670 AIF2 , LTE FDD 20MHZ, CPRI。
对于PHYT 和RADT,我的理解是PHYT 对应准确的LTE 时序,边界就是我触发AIF2 AT 模块的时刻(我使用的是软件写寄存器触发,没有使用其他触发方式).
对于RADT, 因为发送端要补偿发送光纤延时需要提前发送数据,这个提前发送时刻就对应着RADT,请问下我的理解是否正确。
对于光纤长度pi的测量,我现在总是会得到AIF2 EE模块的 at_ee_link_pi_err 错误,我需要配置什么寄存器才能得到正确的pi测量值呢?
是不是每次更换不同长度的光纤我都需要重新配置相应寄存器呢?
谢谢各位工程师的答复。