C66,连接AIF和FFTC,收发数据通过AIF接口直接进行FFT/iFFT,
目前只有一个文档“Connecting AIF to FFTc guide”,还有没有其它资料或者程序啊??
3X~~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
C66,连接AIF和FFTC,收发数据通过AIF接口直接进行FFT/iFFT,
目前只有一个文档“Connecting AIF to FFTc guide”,还有没有其它资料或者程序啊??
3X~~
谢谢
但是因为现在需要一起使用 FFT 和 AIF 的 driver,正在看如何在driver配置中把这些联系起来;
另外,FFT现在使用的是“ high level driver ”(根据driver 的SDS文档) ,
是否有FFT的“ Low Level driver ” 的使用方法? 因为我感觉在这里使用“ Low Level driver ”
似乎更方便一些,就像AIF那样直接对descriptor进行操作;
好像以前在论坛上看到过FFT 的某个例子什么的(?),但是找不到了
如果有的麻烦发一下,谢谢
谢谢,
现在做了个测试程序,AIF部分和FFT部分都是参考MCSDK中的example来做的,
其中FFT使用“high level driver” API,但是无法在FFT的RxObj接收到数据,
AIF loopback问题应该不大,
FFT目前配置为monolithic pkt、DFT、无中断poll模式、去cp,由app控制descriptor Q;
AIF driver中的RxQ 设置为FFT_A 的TxQ, 也设置了ps info、RxFlowID等,
FFT的TxObj和RxObj都正确初始化;
但无法在FFT的RxObj接收到数据;
Q1. FFT使用high level driver是否不能提供实现直接从AIF接收数据的功能;
需要类似上面提到的SDK样例中更底层的操作?
(但类似操作基本都在driver中;需要自己操作?)
Q2. 与AIF直连后,FFT端的TxQ不需要再使用push descriptor的操作,QManager自动完成?
Q3 .FFT driver没使用中断接收模式,poll RxObj,但是完全没有pkt,any suggestion?