This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM6437怎么固化代码到flash中



本人菜鸟,最近想把工程加到flash中固化。

CCS版本:3.3  

芯片:dm6437

在网上找了很多,方法也很多,不过写的很模糊,很杂。有什么文档可以参考的,详细点的,最好是中文的,英文也可以。

  • 请问这您是需要固化什么到flash上,一般是烧写ubl和u-boot到flash,kernel和filesystem可以从u-boot烧写,filesystem也可以挂载nfs烧写

  • 不好意思,没什么基础,专业术语u-boot、ubl、kernel 没看懂什么意思。

    我的代码之前都是用通过仿真器在线下载带DSP中,没有固化到flash,所以掉电就丢失。我想把我写的代码固化到flash中,即使掉电以后,再上电还是可以运行,不需要重新下载程序。要下载的我的代码就是我平时的一般工程,没有什么特别的。

    我在网上找了一种方法是通过FlashBurn,已安装FlashBurn 3 。想尝试这种方法,还在摸索中,,,,

    有没有什么简单针对CCS3.3,DM6437的固化flash的文档,最好是由插操作步骤。

  • 可以参考一下这个:

    http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/telligent-evolution-components-attachments/00-99-01-00-00-02-82-53/DM643x-Flashing-Instructions.pdf

  • 十分感谢!!!