我最近根据IBL_Build_Burn.doc(用的是这个网址上提供的www.deyisupport.com/.../138018.aspx
这个文档来编译IBL库,有错误。导致产生不了i2crom_0x51_c6678_le.bin以及i2cparam_ox51_c6678_le_ox500.out文件啊。出现的错误如下图:
应该是在IBL_buildibl这个文件里有(cp)这两句话:
就是相应的源文件夹目录下找不到i2crom.bin和i2cparam_c66x_le.out这两个文件了。根本的原因还是在make的时候根本就没有产生过这两个文件。
请问有没有什么解决方法?
我尝试用以前产生的i2crom_0x51_c6678_le.bin重命名为i2crom.bin然后拷贝到相关目录下,这样子就没有错了,但是这个明显是个错误的操作,相当于跳过了make步骤,那对IBL里工程的修改,是不会生效的。
请问该怎么办啊?
期待您的回复。
谢谢。