各位好
我现在用正在调试我们自己板子的网口,遇到几个问题,向大家请教。
硬件设计:DSP有两个SGMII口,其中SGMII[1]口参考的EVM开发板,SGMII[0]口的硬件电路与SGMII[0]口一样;
也就是我们板子上有两个RJ45口,希望SGMII[0]口可以实现SGMII[1]口一样的功能。
目前进展:通过SGMII[1]口与PC机相连,可以运行MCSDK中的HUA例程。
下一步想实现:可以通过SGMII[0]口运行HUA例程。
问题:1.关于SGMII[0]的初始化,是只要在GEL中更改,还是在程序中都要修改?
2.具体需要修改的地方在哪,有没有针对SGMII[0]口的例程呢?