为什么我的摄像头是PAL系统的,采集系统采集的时候检测到的设备是720×288 50Hz。采集帧率是25fps的帧率,但是demo运行的时候打印出来的详细信息里,显示帧率却有60fps。这是怎么回事呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么我的摄像头是PAL系统的,采集系统采集的时候检测到的设备是720×288 50Hz。采集帧率是25fps的帧率,但是demo运行的时候打印出来的详细信息里,显示帧率却有60fps。这是怎么回事呢?
十六路NTSC采集?
PAL不就是576i25,50帧吗?
你是其余路接成NTSC摄像头了吧?
从你的打印来看应该是十六路视频采集,其中只有两路接的是PAL制视频。
我直接入了两路摄像头,接入的两路摄像头是PAL的,其余的是空着的没有接摄像头。这个是demo中的程序,可能默认的是NTSC制式的。
这跟后面显示的就成60fps的了,有影响吗?
这属于正常现象。
首先你的采集打印和你的现实情况是符合的。
播放的时候你的源选择的是什么?打印出来的帧率是统计出来的,去看下统计部分的代码,然后厘清下思路就得出结论了。