目前正在整理DM368相关的原理图设计,有些端口没有用到,datasheet上也没有明确说明对这些端口的处理方法(接地,悬空,或上拉)。现将疑问端口列举如下,同时列举我目前的处理方式,如有错误还请指出!可能有些多,请高手指点,谢谢!
1:DM368中的ISIF部分:
这部分主要是接CMOS的视屏输入,用的是Standard ISIF Analog Front End方式;
由于CMOS传感器的ADC输出为12位,因此仅用到raw[0]~raw[11]端口,那么剩下的raw[12]~raw[15(YIN4~YIN7)]端口如何处理?
目前处理方式:悬空
2:DM368中的VENC部分:
由于采用模拟输出,没有用到vedio digital out,因此均悬空处理 如下图所示:
3:DM368的NAND FLASH, boot mode 以及AECFG MODE 部分:
目前准备用8bit的NAND FLASH连接如下,请检查一下连接是否有问题,因为仅用NANDFLASH,有一些端口没有用到,目前均作悬空处理,如下所示:
以及:
有点繁琐,谢谢~~