一、硬件及资源分配
使用CCS5.5 裸机(无操作系统)调试DM8168X的GPMC模块,使用片选CS0-3。片选容量和区间如下:
片选 区间 用途
CS0 (16MB)-----------0x00 0000 --- 0xFF FFFF 随意
CS1 (16MB)-----------0x100 0000 --- 0x1FF FFFF 随意
CS2 (32MB)-----------0x200 0000 --- 0x3FF FFFF 随意
CS3 (256MB)--------- 0x400 0000 --- 0x13FF FFFF FPGA
注:目前主要调试CS3片选控制的 FPGA,而CS0-2随意设置。
DM8168 同FPGA接线:
地址:GPMC_A[7:0] 和GPMC_A[27]
数据:GPMC_D[7:0]
GPMC的初始化流程参考 TI官方手册。
二、遇到问题
问题1:程序中直接访问 CS3地址时,出现程序跑飞,地址无法访问。为什么?是不是GPMC读写时,需要地址映射或者其他什么原因?
执行该条语句 *(Uint32 *) (0x04000000) = 0x55;,出现跑飞。 我遇到问题和这个朋友一样,http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/15918.aspx
谢谢