dm8127 rdk3.5.0
根据IPNC_RDK_GUI_Guide.pdf文档,
这个版本的不支持网络升级文件系统,
是不是没有完成呢?和升级kernel一样调用的都是update.cgi
根据查看update.c,里面有升级文件系统的代码,是不是原来只写了一部分,如果要实现网络升级,是不是可以参考原来的,进行二次开发呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
dm8127 rdk3.5.0
根据IPNC_RDK_GUI_Guide.pdf文档,
这个版本的不支持网络升级文件系统,
是不是没有完成呢?和升级kernel一样调用的都是update.cgi
根据查看update.c,里面有升级文件系统的代码,是不是原来只写了一部分,如果要实现网络升级,是不是可以参考原来的,进行二次开发呢?
你好,你这个问题解决了吗?
后来是改动了网络升级文件系统的源码解决的问题吗?
请问具体解决步骤,能否把源码给我发一份看看。谢谢
有个没有使用的6区,你可以把升级文件,上传到板子里,然后重启系统,修改启动参数,切换到6区,通过6区去刷4区的系统,再重启切换到4区启动,这是刷系统现在走的方式,这个比较麻烦,毕竟是升级,后来就是打patch的方式,只是更换修改的文件。
你好,我也是这种思路来升级文件系统,其他的部分都写好了,现在就是
发现从PC端把ubifs_ipnc.bin文件传到板子/tmp/nand目录下,传输文件结束后,文件立马就没有了。我现在不知道文件是在RDK哪里被删除的或者释放的,有了解的吗? 谢谢
之前funish_ubifs.sh启动脚本会有rm -f /tmp/nand/boa-temp.bin这个语句,但是这个是在启动后会删除,但是比说文件立马没有了,是什么个情况?
已解决。Ti通过http协议首先将文件(uImage或者ubifs_ipnc.bin)从PC机上下载到板子上/tmp/nand/目录下boa-temp.bin文件中,然后使用
if (want_unlink) {
if (unlink(boa_tempfile) == -1) {
close(fd);
fd = 0;
log_error_time();
fprintf(stderr, "unlink temp file\n");
}
}将boa-temp.bin文件在传递到板子上后,进行删除的操作。
请注意unlink()的用法。把以上代码注释掉,文件就不会被删除了。