您好!
如果EMIF口没有挂NOR Flash,比如挂的NAND Flash,如果要把NAND flash里的image搬到LL2中,应该采取什么方式呢。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果EMIF口没有挂NOR Flash,比如挂的NAND Flash,如果要把NAND flash里的image搬到LL2中,应该采取什么方式呢。
谢谢。
Ally:
请参考EMIF文档的第3章,具体使用方法在第3.5节。
King Wang
你好!
可能我没把我的问题表达清楚。我是想问,如果image烧在了Nand Flash里面。而我想加载Nand Flash里面的image,通过I2C Boot进行二次加载可以实现吗?第一次搬进内部ram的boot table就实现把Nand flash里面程序代码搬进内部ram的功能。