This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问DM81XX的几个问题



入门DM81XX系列的几个问题,谢谢

1.  里面集成H.264 encoder 和decoder,单独一路的编码或解码的时间大概是多久?
      在各种帧率和码率下,是否有详细点的参数

2.  如果构建一个最小的视频IO系统,是不是就这个芯片,加DDR,
      然后用标准接口外接一个数字摄像头(BT656),和一个显示器(CVBS)
      就可以了??

3.   在这个最小系统上,如果视频IO不做处理,做演示的开发的量大概有多大(多少人做多久)?
       需要什么样的软件资源(如SDK类)?      是否提供?
       除了使用硬件进行H.264的编解码部分,系统中其它还需要什么功能?实现起来是否足够简单?

4.    如果要处理视频的分辨率,硬件上是否提供分辨率变换的功能,比如从D1变换到CIF?
       如果需要特殊的变换或裁减等,能不能在硬件上实现?
       如果不能,软件上是否能够实现?是否计算量很大?

需要了解点基本情况,谢谢!

  • 1   参考:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Latency_Measurement_on_Capture_Encode_Decode_Display_Demo     

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Performance_Measurement_on_Decode_Encode_Demo

    2. 结构没有问题!

    3. 取决于你要做DM81xx的哪款芯片,要做什么demo了。  签完NDA后可以免费提供DVRRDK软件包,内含demo程序。    

    4. 分辨率变换可以用scalar模块实现。  裁剪这种,内存操作就能完成了。

    请看TI wiki关于这方面的资源

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:DaVinci