您好,
在C6678的spi boot中,往Nor flash中烧写代码时,MCSDK安装程序tools\writer中有关于nor烧写的.out文件,我直接用这个可以吗?
如果可以用这个,那下面这个头的格式对不对啊?
1651 1 10000 1 11e
0x00005000 //check sum and block size
0x00003200 //bootmode
0x02002040 // sw pll
0x18000100 //addr width
0x00000400
0x00000000
0x00002003 //cpu freq
0x0000f401 //bus freq
0x00000004 //read device address
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
是不是应该改成小端的格式?
我们现在烧写的程序是一个点灯的程序,步骤是:
1.在no boot 的模式下,将boot parameter+boot table 的.dat文件通过Tools/writer/nor/evmc6678l/src/bin下的.out文件烧写到Nor flash中去
2.烧写成功后,断电,配置拨码开关SW3\SW4\SW5\SW6如下:
SW3 SW4 SW5 SW6
4321 4321 4321 4321
1101 0000 0000 0001
3.重新上电,但LED灯没有反应,不知道为什么,我的过程有什么问题吗?还缺少哪些步骤啊?
4. 此EVM板的SPI加载需要二次加载吗?
谢谢各位的指教