This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位工程师您们好,在学习使用6657时遇到下列问题:
TMS320C6657LS、CCS5.4
源程序编译确实没错,但是当我把里面的所有代码赋值出来去掉一些我不需要的代码:比如判断DSP型号之类的语句和多余型号的语句。
然后编译总是不对,具体如下一些:
但是我包含的文件好像确实包含了#include "mem_test_get_unused_L2_address.h"这类似的而且ctrl单击可以打开、还有很多包含的文件夹都和源程序差不多,我是不是少了什么步骤?
谢谢!
还有关于STK_C6657例程里面的MEMORY_performace里面的EDMA的edma_Throughput_Test等函数操作前的下面操作我不理解:
/* Initialize data buffers */
for (loopIndex = 0; loopIndex < uiACount*uiBCount/4; loopIndex++) {
srcBuff[loopIndex] = dst+loopIndex*4;//这里为什么要把源缓冲区初始化为dst+loopIndex*4?
dstBuff[loopIndex] = 0xaaaaaaaa;//这里的目的缓冲区数值为什么又要初始化为0xaaaaaaaa而不是0?
}
//Clear cache 为什么使用EDMA要先清除CACHE呢?
CACHE_wbInvAllL1d(CACHE_WAIT);
CACHE_wbInvAllL2(CACHE_WAIT);
_mfence();//这个函数是什么意思?
_mfence();
谢谢。