你好,本人在Linux系统上安装好minicom后,也设置minicom为115200 8N1;为什么minicom连上开发板后出现了一堆的乱码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,本人在Linux系统上安装好minicom后,也设置minicom为115200 8N1;为什么minicom连上开发板后出现了一堆的乱码?
1. 建议你先用Teraterm之类的其他terminal软件先验证好你的开发板串口输出没有问题。
2. linux是虚拟机还是实体的PC? 请参考http://processors.wiki.ti.com/index.php/Setting_up_Minicom_in_Ubuntu
你好,我按照你的方法修改完设置还是出现乱码!我用的minicom-2.1,会不会是不兼容的问题还是什么?Linux是虚拟机上的系统,但是我用主机上的超级终端通过命令./hello都能在达芬奇开发板上运行,只是在虚拟机上修改程序后在主机上的超级终端中无法显示出来。希望你能帮我解决一下!谢谢!
首先,请问你这个是串口乱码的问题,还是程序运行的问题?
调试串口打印出乱码,请用换电脑,换系统,换串口转接线等种种办法来确认是否板子问题还是电脑设置问题。
你的主机指的是什么?
请帮忙说清楚你的问题到底是什么?