最近在做Appro IPNC DM8127在CCS5.1环境下的uboot,uImage的烧写,按照DM8127/DM385 IPNC RDK Install Guide1.6.1文档说明操作,在运行到1.6.1 7)的时候出现如图CCS1所示,接着load GEL,没问题,然后运行第8)步,又出现问题如图CCS2所示,我用的仿真器是SEED -XDS560v2PLUS,完全按照说明来操作的,不知道哪位大神知道出现这个问题的原因,不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在做Appro IPNC DM8127在CCS5.1环境下的uboot,uImage的烧写,按照DM8127/DM385 IPNC RDK Install Guide1.6.1文档说明操作,在运行到1.6.1 7)的时候出现如图CCS1所示,接着load GEL,没问题,然后运行第8)步,又出现问题如图CCS2所示,我用的仿真器是SEED -XDS560v2PLUS,完全按照说明来操作的,不知道哪位大神知道出现这个问题的原因,不胜感激。
你好,
错误提示DDR访问失败。
请问你使用的是你自己的硬件还是Appro的参考设计? 如果是你自己的硬件,gel里面DDR的配置要根据你使用的DDR来调整。如果是Appro的参考设计,请问你烧写前机器是否能正常工作?
你好,
能否加载完gel后,用view memory手动写一下0x80000000以后的地址,看是否能写入?
如果可以,能否降低JTAG的clock再试试看?
谢谢回复,我换了个仿真器SEEDXD560PLUS,结果成功了,会不会是我用的是SEED560V2PLUS仿真器,但是安装的驱动是SEED560V2呢,因为我买的仿真器的光盘给的驱动只有SEED560V2