我们正在做一个超高清视频解码的系统,使用的是4个DM 8168的DSP。我们需要对4K视频进行分割解码,主要是将一帧视频切成四块用四个DSP并行处理。这种分割方式需要用到其他DSP的解码中的数据,目前遇到了如下问题:
1.在H264codec中有一个208byte的宏块数据mbdata,mbdata的数据结构是什么,有对应的参考文档吗?
2.我们需要控制一个DSP只解码一帧的某一部分,但我不知道怎么实现这样的控制。我目前手上的H264codec只有一个process函数是把一帧H264解码成YUV,是否存在这样的控制或参数设置,使得只做熵解码?还是说有另外的函数只进行熵解码?
3.四块DSP开发板之间用pci-e进行连接。那么对pci-e的控制有没有相当的操作文档,在软件方面如何控制传输需要的宏块数据到另一块板子上面?
我们目前使用的EZSDK 5_00_00_09,H264codec是该SDK下codecs-dm816x_5_00_00_00文件夹中的codec。