各位坛友,大家好!
我们有个客户有个板子上用到TMS320C6711D这个芯片,PC28F640J3D-75A作为启动flash,现在发现flash的数据有点问题(在有些地址单元,数据发生了改变,这个flash是用量产烧录器烧录好后贴到板子上的,一直是这样做的,之前也没遇到什么问题),导致板子无法启动。
1)现在想要通过板子上的JTAG口重刷这个flash,请问用什么下载器?什么版本的CCS软件?
2)另一个问题,板子上的接口应该是1.27mm的母头,请问有没有这样的转接板呢?
3)用下载器下载的时候HD4是不是必须短接到地?



谢谢!