This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

VC5505 eZdsp连接不上。。



板子是VC5505 eZdsp

在CCS4下运行。电脑系统是win7 ,已经选择了兼容模式。可是还是出现如下情况,板子识别不了。

按照start guide步骤做到connect target这一步就出现了如下图的问题:

请问这种情况怎么解决呀?

  • 你好,按部就班的建一个工程,芯片型号,targetconfiguration,仿真器选择,都配置好,然后点击TEST按钮,测试仿真器连接,看看能通过吗

  • 刚解决了。昨天搜了一天wiki找方法。= =

    就是驱动的问题。之前一直显示不成功。重新插拔板子也不正确。

    就试了更新驱动程序,然后选择计算机搜(之前选的网络搜没搜到),目录指向安装的文件夹,然后就好了。。

    重新建立连接  Target Connection Complete.

    Thx anyway.

  • 刚解决了。昨天搜了一天wiki找方法。= =

    就是驱动的问题。之前一直显示不成功。重新插拔板子也不正确。

    就试了更新驱动程序,然后选择计算机搜(之前选的网络搜没搜到),目录指向安装的文件夹,然后就好了。。

    重新建立连接  Target Connection Complete.

    Thx anyway.

  • 可以考虑升级ccsv5。ccsv5这个版本相对ccsv4是比较稳定的