This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM368 图像抖动问题



您好!

我们在使用DM368的开发板,系统架构是一片DM368编码后将数据通过SPI接口发送给另一片DM368进行实时解码显示,开发包使用的是DVSDK,发送端使用demo中的encode,接收端使用的是demo中的encodedecode;

现在遇到的一个问题就是系统启动后有可能出现显示的图像会抖动,就是一个人走过去时会出现向前走几步然后向后闪一下,然后再向前走几步然后再向后闪一下的情况;此时解码器返回值是正常的,说明解码没有问题,感觉像是帧的顺序在显示时出的问题,不知道有没有好的方法可以定位和解决这个问题?期待您的回复!

  • 你好,

    在解码的DM368上不做解码,把SPI传过来的视频存储成文件,把该文件放到电脑上看,看是否是码流有问题。

    如果码流没有问题,在解码的DM368上解码本地文件,看是否会复现问题。