我们使用的是DVRRDK4.0,在这个开发包里没有发现sii1161的驱动,请问在8168EVM板上使用DVRRDK4.0是否可以进行DVI信号的采集?
如果需要修改的话,涉及到哪些方面的修改呢?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个应该是一个Video Decodder 或者叫做Video ADC之类的片子吧。
请告诉我它输出到DM8168的数据是什么格式?(如BT1120之类)我帮你确认一下。
您好,我是在DM8148平台上使用SiI1161的视频采集芯片,但是RDK4.0好像没有这个芯片的初始化程序。采集link工作,打印采集的数据帧数为0.
通过使用示波器测量发现,这个芯片没有工作。
目前主流方案是DM8168+sii9233a这样的搭配来做DVI采集。
我们可以进行定制,如果你有兴趣的话。
您好,DM8168的方案,已经成型了。现在想试试DM8148+tvp7002.