您好,在GE例程的使用中遇到如下问题无法解决,需要技术支持:
目前想使用该程序,实现DSP向PC机发送UDP报文,已经按照说明做了如下修改:
GE_Test_Data_Path test_data_path = GE_TEST_DSP0_TO_DSP1;
Ethernet_Mode ethernet_mode = ETHERNET_AUTO_NEGOTIAT_MASTER;
Fill_EMAC_header(ucpBuffer, ETHERNET_IPV4_PACKET, Source_MAC_address[j], Dest_MAC_address[j]);
1、在只作上述修改的时候,利用Wireshark软件可以抓到报文,但是源和目的的IP地址均为255.255.255.255,不知道是何处进行设置的;
2、我现在需要发送自己的数据pktMatch[],修改TxDescriptorTempBuffer[]= pktMatch[]时,uiTxGoodFrames=0,应该是没有成功,因此不知道如何将待发送数据包pktMatch[]进行填充;
3、HostPacketDescriptor结构体类型中,很多成员变量没有注释,不知道含义,是否有成员变量可直接用于装订自定义数据包。
问题研究了很久了,都没有得到解决,谢谢了
3、