我需要在视频切换时,进行淡入淡出的切换效果,具体算法很简单,就是yuv数据按照一定比例融合。
对于1080数据,像素非常多,每像素都要运算,总运算量是每秒千万级别的,导致vpss所在的m3的cpu占用率很高。
对于这种大数据量的运算,放在dsp上是否可行?目前看dsp性能好像不怎么样,
有没有硬件级别的支持?
此前得知hisi的芯片是可以直接进行这种视频淡入淡出的转场特效的,使用起来很方便。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要在视频切换时,进行淡入淡出的切换效果,具体算法很简单,就是yuv数据按照一定比例融合。
对于1080数据,像素非常多,每像素都要运算,总运算量是每秒千万级别的,导致vpss所在的m3的cpu占用率很高。
对于这种大数据量的运算,放在dsp上是否可行?目前看dsp性能好像不怎么样,
有没有硬件级别的支持?
此前得知hisi的芯片是可以直接进行这种视频淡入淡出的转场特效的,使用起来很方便。
8168的rdk里面的ti tool和dvrrdk 没看到相关的api?有这个库?
好的 谢谢 最后一个问题 我们dsp的版本是c674
那么选用哪个版本下载?已知有两个版本
的C66x IMGLIB(小端) | |||
imglib_c66x_3_2_0_1_Win32.exe | IMGLIB为的C66x Windows安装程序 | 4528K | |
imglib_c66x_3_2_0_1_Linux.bin | IMGLIB为的C66x Linux安装程序 | 4364K | |
的C64x + IMGLIB(小端) | |||
imglib_c64Px_3_2_0_1_Win32.exe | IMGLIB为的C64x +的Windows Installer | 4540K | |
imglib_c64Px_3_2_0_1_Linux.bin | IMGLIB为的C64x + Linux安装程序 | 4376K |
你好,
C674x的核兼容C64x+指令。请尝试C64x+的库。