TI的工程师们你们好,我使用C6XX DSP的AIF2模块,现在想做级联,需要用到AIF2的event出合适的事件。
我们的模式是LTE 20MHZ, CPRI模式, 普通CP,对于上行我需要在接收完上行符号后进行EDMA的搬移,因此需要使用AT event在合适的时间既确保已经接收完数据后触发EDMA, 但对于上行来说光纤延时是不确定的,我怎么来配这个at event呢, 因为可能出event的时候数据还未全部到达。
我看见AT 配置寄存器中有个项叫做EvtStrobeSel,这个不太了解是什么意思,其中的“ CSL_AIF2_UL_RADT_FRAME ”是否能满足我的需求呢?