您好!
我现在想在我们的C6678开发板上试试EMIF 加载,外挂Nor Flash,但是没有I2C EEPROM,那我可以不用加载IBL直接实现从Nor Flash加载吗?
如果可以实现的话,那EMIF接口是由Rom code 初始化的吗?那怎么实现将Nor Flash中的应用程序搬移到DSP的L2 RAM中呢?
以前C6455的Flash加载就是在应用程序中加一个.asm文件,此文件的作用就是将Flash中的数据搬移到L2中,那C6678的EMIF加载是不是也可以这样呢?
C6678在用EMIF加载时,数据线是16bit的还是8bit的呢?
谢谢各位专家的指教!