Hi:
我买了2套开发板:(J721EXCP01+J721EXSOMG01)*2 ,使用软件 SDK8.05。接上相机方式是:但是其中一套EVM接上相机后无法得到图像(用示波器测量csi口有信号输入),而另一套用相同的硬件(相机,线,转接板等)能够得到图像。因为系统软件是在sd卡中,两套开发板都使用同一个sd卡,因此我认为两个EVM使用的软件也是一致的。我调换EVM的核心板发现问题出在核心板上。交换两个EVM的核心板后原来不能得到图像的EVM能获得图像了,而原来能得到图像的EVM不能获取图像了。我想确认下到底是什么问题,能否寄给你们看看你们的fusion板是否能获得图像。我在英文论坛提问过那边建议找本地团队支持。谢谢