我在TI论坛上看到说C6678支持直接从SPI的Nor flash 加载,不需要I2C的参与,又看到说因为PLL的问题,fpga 迫使DSP先从I2C加载,之后再转到你所选择的加载方式加载,我不知道到底哪个才是正确的。我的问题如下:
1. C6678的开发板能不能直接从SPI 的Nor Flash加载,从而不需要I2C的参与?
2. 在SPI加载方式下,需不需要把IBL和IBL Configuration烧到I2C的EEPROM 中?
说明:我现在在TMDXEVM6678L上测试SPI Boot mode,但是最终目的是在C6678开发板上使用SPI加载,这个6678开发板上没有接I2C.
这个问题有点着急。希望哪位高手能够指点一下。多谢了!