This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

8127 rdk3.2 ISS数据流



1 8127 rdk3.2 ISS数据流是怎么流向,是如下的流向吗?有相关的文档说明吗?

CPI ==》VP ==》IPIPEIF ==》ISIF ==》IPIPE ==》RSZ ==》BL 

                                                             ==》H3A ==》BL

2 CPI口接收到视频数据 产生VD中断是在ISIF中产生的吗?

谢谢

  • 你好,

    1.如果不使用GLBCE,数据流是正确的。

    2. 是的。

  • 谢谢您的回复;

    1 请问GLIBCE是什么作用?是ISS哪个模块实现的?如果使用此功能,流程是什么样的?

    2 ISS NSF LINK  和 HDVPSS 3DNF LINK是对应ISS哪个模块还是纯软件实现的呢?

     

    非常感谢!!!

  • qy123 说:

    1 请问GLIBCE是什么作用?是ISS哪个模块实现的?如果使用此功能,流���是什么样的?

    [Chris] GLBCE的功能,请参考IPNC RDK相关文档。是协处理实现的。数据流的变化是ISIF-》DDR-》IPIPE。

    qy123 说:

    2 ISS NSF LINK  和 HDVPSS 3DNF LINK是对应ISS哪个模块还是纯软件实现的呢?

    【Chris】VNF LINK是协处理器实现的, HDVPSS NSF link是硬件实现。