This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DM8168 HDMI的疑问。



HDMI可以自适应DVI的接口,我在UBoot下将HDMI接到DVI的显示器,可以输出小企鹅。但是在Linux系统下,却不停闪烁,无法输出图像。

同时,驱动配置中有如下两个选项:

< > TI81XX HDMI Driver Module (EXPERIMENTAL)
< > SII9022a HDMI Transmitter (EXPERIMENTAL)
不太明白芯片的架构,是不是HDMI有两个传输介质?在Linux下如果要HDMI输出,是不是意味着需要对寄存器做相应设置。由于没有购买RVDVR,这个部分的资料实在太少,求解惑。