This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【求助】在使用C6657配套光盘中的platform_test_evmc6657l 时出错



Build Project 顺利

接着按 read me 文件里的步骤 load program 没有反应

若Debug 则提示 No source available for "0x800000"

请问各位如何解决这个问题?

  • No source available for "0x800000"并不是一个错误,说明在该地址处没有可运行的代码。你可以检查一下工程的debug configuration设置,load后跳到main函数。也可以复位一下工程,回到main函数开头,单步调试一下试试。

  • Titan 您好!谢谢您的耐心解答。

    我想再请问一下,检查debug configuration设置是指哪里设置出错了吗?

    导入原有工程时,缺少ccxml文件,所以是我自行创新的一个。