This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位,
大家一直以来对bootloader有很多的疑问,现在大家可以结合相应的RBL源码及手册进行学习,这样就能完全明白ROM bootloader 执行的操作。相应的RBL下载链接如下。
Hi,Andy
能否提供EVM6670L和EVM6678L的eeprom(地址为0x51 )里烧写的原始数据文件,包括各种参数表和boot table? 我想重新烧写下eeprom。
是这样的,我因为一上来就曾写过eeprom,很可能原始数据已被覆盖了,所以包括PLL初始化及后续的boot切换机制程序...都无法执行了,I am so sorry to tell you that ^_^
您好,
使用MCSDK安装目录下的tools\writer\eeprom的程序就可以完成EEPROM的烧写,并且在MCSDK的tools下提供了现成的IBL程序。具体可以参考www.deyisupport.com/.../6490.aspx 进行烧写。
Andy Yin :
你好!谢谢你提供的源码。我下载里这个code,但没弄懂这个BOOT ROM 的架构。没有看明白代码。请问还能提供其他资料吗?你上面说的手册,是指哪个手册呢?