This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6455芯片奇怪的问题,求解



自己做的C6455的板子,环境是这样:560V2 +CCSv4,前两天挂仿真器调试还是好的,今天挂上仿真器,连接的时候出错,报错信息如下:

error connection to the target

(error -223@0x0)

JTAG IR adn DR scan-paths cannot circulate bits,they may be broken

重新测量的板子的电源、时钟等都没有问题,但是测量复位管教POR时,发现该管脚一直是低,重新更换了复位芯片也没有用。

JTAG的报错信息跟复位管脚为低有关么?复位管脚一直为低的话,是不是代表芯片烧坏了?

困惑中。。。。

  • 建议如下排除:

    1.换一个仿真器调试,以排除是否是仿真器的问题;

    2.换一块板卡,排除板卡的问题。

    如果复位一直是低的时候,仿真器是无法仿真芯片的,因为CCS是需要通过仿真器将芯片的一些信息反馈给它,而一直在复位,反馈给CCS的芯片状态信息是不正确的。

    所以如上感觉还是板卡有问题的可能性会更大。

  • 还有你将仿真器去掉后,那个复位管脚还是一直是低么?如果不低了,有可能是仿真器的线坏了。排查一下吧。

  • 1、仿真器可以挂接dm6446,说明仿真器没有问题;

    2、目前只焊接了一块板卡,所以说无法替换。。。

    现在我们测的6455的相关数据如下:

    1、内核电压管脚对地阻抗为16欧;

    2、芯片POR复位管脚对地电阻为380欧;

    由以上两个数据,可以断定6455芯片被烧坏了么?

    因为6455是BGA封装的,且价格比较贵,所以希望能确定芯片被烧坏了再实施更换。

    有什么方法可以确定芯片被烧坏了呢?

    谢谢。

  • 另外,c6455各个内核电压管脚的对地阻抗理论值应该是多少呢?

  • 没有人回答么。。。

  • 6455的单板上是不是还有其他芯片,类似FPGA之类的,JTAG报该错误的原因是发送出去的明令,会到接收端有些bit出错,一般是JTAG链上某些信号被拉高或拉低了,或者说有虚焊存在,导致回环失败。