我们知道,DM8127有主要用于接Sensor的Parallel口,这个口一般输入的是Raw信号(但也说可以输入YCrCb信号)。
现在,我们硬件上Parallel接口接了一块解码芯片ADV7441A,输入的是16bit的YCrCb 4:2:2信号,之前已经发帖子问过了,是可以这么接的。
现在我们调试图像,把它当成一个YCrCb信号的Sensor,参照Source\ti_tools\iss_03_80_00_00\packages\ti\psp\devices下面的Sensor(如MT9J003)那样,多加一个驱动文件夹adv7441a。
现在我们已经调出有图像了,但是色度亮度都不对,只能看到轮廓。但是输入的是YCrCb信号,原来的Sensor是RAW的,修改哪里可以使ISS(ISP IPIPEIF)捕捉到YCrCb422的信号?可以把IPIPE、ISIF这些处理模块旁路掉吗,因为我不用RAW转YUV。
求指教。