This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于EDMA3的PingPong缓冲的困惑

   请问在EDMA3里的PingPong缓冲机制中,ping缓冲区和pong缓冲区时存在于哪里?是通道控制器还是每一个通道都分为ping缓冲区和pong缓冲区?另外,在进行pingpong传输的时候用的是一个通道还是多个通道呢?在进行ping-pong传输的时候,既然有ping pong两个目的缓冲区,那么也对应着两个源缓冲区,这两个源缓冲区又存在于什么位置呢?最后,我看的C6678自带的EDMA的例子里面,只是简单的用dstbuff1dstbuff2代表ping/pong缓冲区,他们和实际的ping/pong缓冲区是怎么对应起来的呢?谢谢!

  • andy lee,

    EDMA3中的ping pong机制是利用link transfer机制完成的。也可以实现三个或者以上的环形buffer的设计。具体可以看看下面文档中的“2.3.7 Linking Transfers”。pingpong机制,一般需要设置一个工作的参数表,一个ping参数表和一个pong参数表。附件是一个配置例子。

    www.ti.com/.../sprugs5a

  • Yu Liu

       您好!

     我看了2.3.7关于linking的描述,我的理解是其实PingPong缓冲就是给一个通道设置Ping参数和Pong参数这两组相互链接的参数,然后利用这两组参数交替进行传输,请问我这样的理解是否正确?谢谢!

     现在有一个问题是,如果在某一个确定的外设和内存之间进行数据传输,采用PingPong机制,那么Ping参数里的源地址和Pong参数里的源地址是否都为外设的地址?Ping参数里的目的地址和Pong参数里的目的地址是否都为内存的地址?如果不是的话,那么Ping参数和Pong参数里的目的地址和源地址应该根据什么进行设置呢?谢谢!

  • andy lee,

    你的理解正确。

    可以在源地址使用两个buffer也可以在目的地址使用两个buffer,也可以同时都设置两个buffer。你假设的外设地址不变,目的buffer变化时一种常用的用法。

  • Yu Liu

        根据你的截图来看,初始化参数和Ping参数、Pong参数的源地址是一样的,但是Ping参数和Pong参数的目的地址分别为两个不同的缓冲区地址,也就是说EDMA从同一个源地址读取数据进行传输,然后交替往Ping的缓冲区和Pong的缓冲区传输数据,那么请问,Ping缓冲区和Pong缓冲区是人为的将目标位置(比如说内存)进行划分后得到的吗?还是本来就存在,只不过需要人为的指出来然后使用就行了?谢谢!

  • Yu Liu

         在执行EDMA的pingpong缓冲的时候设置了两组参数即ping参数和pong参数,请问触发传输的时候先加载哪一组参数呢?谢谢!

  • andy lee,

    上面的图有三个参数表,一个存ping的配置,一个存pong的配置,还有一个叫working参数表。初始如果working表放PING的配置就从ping开始。

  • Yu Liu

         我在C6678自带的EDMA例子上进行了修改并测试以后,传输测试通过了,程序中只有两组参数ping参数和Pong参数,现在有个问题是,从程序中如何看出触发传输以后参数是如何加载的?先加载的哪一组参数?谢谢!

      /**

    *

    *

    *   @brief

    *      This is the Example  test code for theEDMA CSL Functional layer.

    */

    #include <stdio.h>

    #include <ti/csl/csl_edma3.h>

    #include <ti/csl/csl_edma3Aux.h>

    /**********************************************************************

    ************************** Global Variables **************************

    **********************************************************************/

    /* Global Variables which are used to dump the TPCC register overlay in the

    * debugger... */

    CSL_TpccRegs*  gEDMACC0Regs  = (CSL_TpccRegs*)CSL_EDMA0CC_REGS;

    CSL_TpccRegs*  gEDMACC1Regs  = (CSL_TpccRegs*)CSL_EDMA1CC_REGS;

    CSL_TpccRegs*  gEDMACC2Regs  = (CSL_TpccRegs*)CSL_EDMA2CC_REGS;

    /* Global Buffers (Source and Destination) for PING-PONG */

    // ping/pong的源缓冲区和目的缓冲区

    Uint8 srcBuff1[512];

    Uint8 srcBuff2[512];

    Uint8 dstBuff1[512];

    Uint8 dstBuff2[512];

    /**********************************************************************

    ************************ EDMA TEST FUNCTIONS *************************

    **********************************************************************/

    /**

    *  @b Description

    *  @n

    *      This is utility function used by the EDMA example to verify the

    *      Data transfer.

    *

    *  @retval

    *      Success -   TRUE

    *  @retval

    *      Error -   FALSE

    */

    /****************************************************EDMA传输函数**************************************************/

    static Int32 edma_ping_pong_xfer_gbl_region (Int32 instNum, Uint8 channelNum)//在全局Region执行EDMApingpong缓冲传输

    {                                            //EDMACC实例号

       CSL_Edma3Handle                 hModule;

       CSL_Edma3Obj                    edmaObj;

       CSL_Edma3ParamHandle            hParamPing;

       CSL_Edma3ParamHandle            hParamPong;

       CSL_Edma3ChannelObj             chObj;

       CSL_Edma3CmdIntr                regionIntr;

       CSL_Edma3ChannelHandle          hChannel;

       CSL_Edma3ParamSetup             myParamSetup;

       CSL_Edma3Context                context;

       CSL_Edma3ChannelAttr            chAttr;

       CSL_Status                      status;

       Uint32                          loopIndex;

       /* Start the EDMA PING-PONG test over the Global Region. 开始EDMA PING-PONG测试,全局region*/

       printf ("Debug: Testing EDMA(%d) Ping-Pong Test (Global) Region for Channel %d...\n", instNum, channelNum);

       /* Initialize data数据初始化  */

       for (loopIndex = 0; loopIndex < 256; loopIndex++)

       {

           srcBuff1[loopIndex] = loopIndex;

           srcBuff2[loopIndex] = loopIndex;

           dstBuff1[loopIndex] = 0;

           dstBuff2[loopIndex] = 0;

       }

       /* Module initialization 模块初始化*/

       if (CSL_edma3Init(&context) != CSL_SOK)

       {

           printf ("Error: EDMA module initialization failed\n");

           return -1;

       }

       /* Open the EDMA Module using the provided instance number使用提供的EDMA实例号打开EDMA模块 */

       hModule=CSL_edma3Open(&edmaObj, instNum, NULL, &status);

       /* Channel open打开通道*/

       chAttr.regionNum = CSL_EDMA3_REGION_GLOBAL;

       chAttr.chaNum    = channelNum;

       hChannel = CSL_edma3ChannelOpen(&chObj, instNum, &chAttr, &status);

       /* Change Channel Default queue setup from 0 to 3  */

      CSL_edma3HwChannelSetupQue(hChannel,CSL_EDMA3_QUE_3);

       /* Map the DMA Channel to PARAM Block 2.将DMA通道映射到参数RAM第2块 */

       CSL_edma3MapDMAChannelToParamBlock(hModule, channelNum, 2);

       /* Obtain a handle to parameter set 2 获得ping参数句柄*/

       hParamPing = CSL_edma3GetParamHandle(hChannel, 2, &status);

       /* Obtain a handle to parameter set 1 获得pong参数句柄 */

       hParamPong = CSL_edma3GetParamHandle(hChannel, 1, &status);

       /* Setup the parameter entry parameters (Ping buffer) 设置参数入口参数(PING缓冲区)*/

       myParamSetup.option = CSL_EDMA3_OPT_MAKE(CSL_EDMA3_ITCCH_DIS, \

                                                CSL_EDMA3_TCCH_DIS, \

                                                CSL_EDMA3_ITCINT_DIS, \

                                                CSL_EDMA3_TCINT_EN, \

                                                0, CSL_EDMA3_TCC_NORMAL,\

                                                CSL_EDMA3_FIFOWIDTH_NONE, \

                                                CSL_EDMA3_STATIC_DIS, \

                                                CSL_EDMA3_SYNC_A, \

                                                CSL_EDMA3_ADDRMODE_INCR, \

                                                CSL_EDMA3_ADDRMODE_INCR );

       myParamSetup.srcAddr    = (Uint32)srcBuff1;

       myParamSetup.aCntbCnt   = CSL_EDMA3_CNT_MAKE(256,1);

       myParamSetup.dstAddr    = (Uint32)dstBuff1;

       myParamSetup.srcDstBidx = CSL_EDMA3_BIDX_MAKE(1,1);

       myParamSetup.linkBcntrld= CSL_EDMA3_LINKBCNTRLD_MAKE(hParamPong,0);       myParamSetup.srcDstCidx = CSL_EDMA3_CIDX_MAKE(0,1);

       myParamSetup.cCnt = 1;

       /* Ping setup  设置Ping */

       CSL_edma3ParamSetup(hParamPing,&myParamSetup);

       /* Pong setup 设置Pong*/

       myParamSetup.linkBcntrld = CSL_EDMA3_LINKBCNTRLD_MAKE(hParamPing,0);        

       myParamSetup.option = CSL_EDMA3_OPT_MAKE(CSL_EDMA3_ITCCH_DIS, \

                                                CSL_EDMA3_TCCH_DIS, \

                                                CSL_EDMA3_ITCINT_DIS, \

                                                CSL_EDMA3_TCINT_EN,\

                                                1, CSL_EDMA3_TCC_NORMAL,\

                                                CSL_EDMA3_FIFOWIDTH_NONE, \

                                                CSL_EDMA3_STATIC_EN, \

                                                CSL_EDMA3_SYNC_A, \

                                                CSL_EDMA3_ADDRMODE_INCR, \

                                                CSL_EDMA3_ADDRMODE_INCR );

       myParamSetup.srcAddr = (Uint32)srcBuff2;

       myParamSetup.dstAddr = (Uint32)dstBuff2;

       /* Pong setup  设置Pong */

       CSL_edma3ParamSetup(hParamPong,&myParamSetup);

       /* Interrupt enable (Bits 0-1)  for the global region interrupts 全局region的中断使能,0和1位的中断*/

       regionIntr.region = CSL_EDMA3_REGION_GLOBAL;

       regionIntr.intr   = 0x3;

       regionIntr.intrh  = 0x0000;

       CSL_edma3HwControl(hModule,CSL_EDMA3_CMD_INTR_ENABLE,&regionIntr);

       /* Trigger channel 触发通道*/

       CSL_edma3HwChannelControl(hChannel,CSL_EDMA3_CMD_CHANNEL_SET,NULL);//手动触发传输————手动设置通道事件,设置ESR某位

       regionIntr.region = CSL_EDMA3_REGION_GLOBAL;

       regionIntr.intr   = 0;

       regionIntr.intrh  = 0;

       /* Poll on IPR bit 0 */

       do {

           CSL_edma3GetHwStatus(hModule,CSL_EDMA3_QUERY_INTRPEND,&regionIntr);

       } while (!(regionIntr.intr & 0x1));

       /* Clear the pending bit  清除挂起位 */

       CSL_edma3HwControl(hModule,CSL_EDMA3_CMD_INTRPEND_CLEAR,&regionIntr);

       /* Trigger Channel 触发通道 */

       CSL_edma3HwChannelControl(hChannel,CSL_EDMA3_CMD_CHANNEL_SET,NULL);

       /* Poll on IPR bit 2 */

       do {

           CSL_edma3GetHwStatus(hModule,CSL_EDMA3_QUERY_INTRPEND,&regionIntr);//特定中断的挂起状态

       } while (!(regionIntr.intr & 0x2));

       /* Close channel 关闭通道*/

       CSL_edma3ChannelClose(hChannel);

       /* Close EDMA module 关闭EDMA模块*/

       CSL_edma3Close(hModule);

       /* The test passed. */

       return 0;

    }

    /**

    *  @b Description

    *  @n

    *      Entry point for the test code.

    *

    *  @retval

    *      Not Applicable.

    */

    void main (void)

    {

       Uint8  channelNum=0;

       Uint8  instNum = 0;

       printf("EDMA testing...\n");

       edma_ping_pong_xfer_gbl_region(instNum, channelNum);

       printf("Debug: Testing EDMA(%d) Ping-Pong Test (Global) Region for Channel %d passed\n", instNum, channelNum);

       printf("EDMA test successful\n");

          return;

    }

  • andy lee,

    这个具体例子我也不熟。你自己理解一下,同时看看论坛上的大侠有什么建议。

    谢谢!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。