研究6678快一个月了,但是始终有几个问题找不到答案:
1..out文件+rmd文件生成.b文件, 以I2C eeprom启动为例, rmd文件中的 ORG到底是什么意思?如果填0x400,在烧写的时候,就是写到eeprom的0x400处?还是RBL在搬运的时候,将数据搬到0x400的内存处?
2. 通过romparse生成.ccs文件,romparse需要一个.map.pp的文件,这个文件是描述boot parameter table吗?romparse的作用是在boot table前面加上boot parameter table吗? 哪里有文档介绍.map.pp里面详细参数的如何设定?
3. ibl用make evm_c6678_i2c就可以编译,但是我如何选择配置这个ibl的boot parameter table中的各项参数呀?我怎么配置二级启动的方式?必须用i2cparam_c66x_le.out + i2cConfig.gel来配置二级启动参数?
4. 将mcsdk里面的post程序编出来之后,post_evm6678l.dat 前面有boot parameter table吗? 也就是说post_i2crom.bin 和 i2crom_0x51_c6678_le.bin在文件结构上有不同?
5. 我要将post_i2rom.bin烧写到0x50或者0x51处,配置相应的启动方式之后,都能执行;但是系统默认编译出来的IBL无论烧写到0x50还是0x51处,都无法执行,各位有遇到过这种情况吗?
问题有点多,望见谅.其实我只想实现写一个简单的点灯程序,构建成i2crom.bin,烧到eeprom 的0x51里面, 然后启动成功,led灯亮.但是TI的开发资源包大而全,资料太分散,看了很多不得要领.ibl的编译生成过程也是复杂成分.我目前将boot_loader目录下几乎所有文档都看了,说的都相当的模糊.