使用CCSv5.4,C6670,MCSDK,需要在debug load时初始化DDR,使用官方EVM板及自己的测试板,问题:
1. 使用EVM板,新建工程,工程中不建立sysbios的 .cfg、cmd等文件,也不使用GEL,
工程是否会自动使用RTSC中的默认配置文件在debug load的时候进行初始化? 是XDCtool自动处理的吗?
因为load 工程到EVM 板后,停在main,直接用 view memory 看DDR的数值,已经是初始化过的了(值为对应地址数值求补)
2. 默认的这个debug load 时使用的GEL文件在哪里? ccsv5\ccs_base\board\ (只有这里有gel文件)??
如果不是使用GEL进行的初始化,那在工程中什么地方做了初始化DDR的事情?
3. 根据sysbios文档,可以新建RTSC的platform配置(配置用户板的内存外存等环境),但如果在新建工程的RTSC标签里
的平台中选择了 自己的 platform, 在什么地方对自己的platform进行初始化,只能在 .ccsml文件中使用GEL?
4. 如果最后编译程序形成image烧写到外部flash中令DSP自启动,不能使用GEL了吧?
而有程序段需要放在DDR中,这种情况下如何在从flash启动时,将DDR初始化并将程序放在DDR中?
问题2、3有联系,我想建立一个自己的platform的选项,同时不用每次debug load的时候手动加载GEL初始化
3X!